DisplayPenValues 属性

返回或设置每支笔的当前值是否作为当前值图例的一部分显示在图表右侧。读/写。布尔型。
语法
Trend
.
DisplayPenValues
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示每条线的当前笔值。
  • False
    。不显示笔值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal