DisplayPens 属性

返回或设置笔图标是否显示在图表的右侧。读/写。布尔型。
笔图标指示每支笔的最后读取值。即使图表未滚动,笔图标也会移动以显示当前值,因此笔图标可能不会显示在线条末端。
语法
Trend
.
DisplayPens
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示每条线的笔图标。
  • False
    。不显示笔图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal