DisplayMilliseconds 属性

返回或设置显示在图表底部 x 轴图例上的时间戳是否包括毫秒。它影响最后记录的时间、值栏以及工具提示。读/写。布尔型。
语法
Trend
.
DisplayMilliseconds
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。在 x 轴图例上显示毫秒。
  • False
    。仅显示小时、分钟和秒。
图表示例
在“趋势”属性的“显示”选项卡上设置毫秒选项。
tx_Milliseconds
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal