DisplayElapsedTime 属性

返回或设置图表底部的标记是显示经过的时间还是时钟时间。读/写。布尔型。
语法
Trend
.
DisplayElapsedTime
[=状态]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。将标记显示为经过的时间。
  • False
    。将标记显示为时钟时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal