Deadband 属性

返回或设置实际值的百分比(从 0% 到 100%),这是在更新更改时在图表显示新数据之前一个值必须改变的百分比。读/写。单精度。
在 ChartMode 属性设置为 OnChange 的情况下使用。
语法
Trend
.
Deadband
[
= 文本
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
文本
- 是一个单精度类型的参数,指定在显示变化的值之前从一个值到下一个值时值必须改变的百分比。限制范围为 0.0 - 100.0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal