ChartTitle 属性(Trend 对象)

如果 DisplayTitleProperty 为 True,则返回或设置显示在图表顶部的标题的值。标题中包括文本和当前日期。读/写。字符串。
语法
Trend
.
ChartTitle
[ =
标题
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
标题
- 是字符串类型的参数,指定图表的标题。最多 80 个字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal