ChartFont 属性

返回或设置指定趋势的字体属性的字体对象。读/写。
语法
Set
Trend
.
ChartFont
=
oFont
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
oFont
- 是 font 对象的名称。
备注
不能直接操作字体对象的属性。例如,避免
Trend1.ChartFont.Size = 12
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal