BufferSize 属性

返回或设置位于图表显示区域之外将被存储以供操作员手动滚动查看的数据点数。当缓冲区已满时,会丢弃旧的数据。读/写。整型。
语法
Trend
.
BufferSize
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值
- 是一个整数类型的参数,指定除了出现在图表上的数据点之外将要存储的额外数据点集的数量。限制范围为 0 - 32767。
备注
趋势对象为图表上的每支笔存储一组额外的数据点。例如,如果一张图表有 10 支笔,并且缓冲区大小被设置为 200,则趋势将存储 2000 个数据点 -- 10 支笔中每支笔有 200 组数据点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal