Overlays 集合的 Item 方法

返回 Item 参数指定的 Overlay 对象。
Item 的值在 1 至 Count 之间(包括 Count)。
语法
Overlays
.
Item
(
项
)
其中
overlays -
是 Overlays 集合的名称,或是一个对 Overlays 集合求值的表达式。
项
- 是一个变量类型的参数,用于指定要返回的叠加。索引的值在 1 至 Count 之间(包括 Count)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal