Overlays 集合的 Add 方法

从指定的快照创建一个新的叠加,将其添加到 Overlays 集合中,并返回新创建的 Overlay 对象。默认值用于新的叠加。
语法
Set
oOverlay = Overlays
.
Add
(
SnapshotName
)
As Overlay
其中
overlays -
是 Overlays 集合的名称,或是一个对 Overlays 集合求值的表达式。
SnapshotName
- 是将用于创建叠加的快照的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal