RSTvcrButtonPressed 常量

这些常量由 VCRButtonPressed 事件返回。
定义了以下常量:
常量
描述
rstVcrNewButton
从图表暂停时刻开始将图表向前滚动半个时间跨度。
rstVcrNewerButton
从图表暂停时刻开始将图表向前滚动一个时间跨度。
rstVcrNewestButton
滚动到趋势中的最新数据。
rstVcrOldButton
从图表暂停时刻开始将图表向后滚动半个时间跨度。
rstVcrOlderButton
从图表暂停时刻开始将图表向后滚动一个时间跨度。
rstVcrOldestButton
滚动到趋势中的最旧数据。
rstVcrPauseButton
暂停/重新开始趋势。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal