RSTtimeSpanTimeValue 常量

设置时间跨度(以秒为单位)。用于 TimeSpan 属性。
定义了以下常量:
常量
描述
rsttsDays
秒每天。
rsttsHours
秒每小时。
rsttsMinutes
秒每分钟。
rsttsSeconds
秒每秒。该常量只用作一个系数。如果要在设置时间跨度时确定系数,可偶尔使用该常量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal