RSTscrollDirection 常量

这些常量用于 ScrollClient 方法。
定义了以下常量:
常量
描述
rstScrollDirectionBeginHistData
将查看器的开始时间设置为最早的数据。
rstScrollDirectionFullScreenBack
从开始时间中减去一个时间跨度。
rstScrollDirectionHalfScreenBack
从开始时间中减去半个时间跨度。
rstScrollDirectionHalfScreenForward
在开始时间的基础上加半个时间跨度。
rstScrollDirectionFullScreenForward
在开始时间的基础上加一个时间跨度。
rstScrollDirectionEndHistData
将查看器的开始时间设置为最新数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal