RSTrefreshrateTimeValues 常量

设置刷新速率(以毫秒为单位)。
定义了以下常量:
常量
描述
rstrrHours
毫秒每小时。
rstrrMilliseconds
毫秒每毫秒。该常量只用作一个系数。如果要在设置时间跨度时确定系数,可偶尔使用该常量。
rstrrMinutes
毫秒每分钟。
rstrrSeconds
毫秒每秒钟。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal