RSTpenCaptionStyles 常量

定义了以下常量:
常量
描述
rstPenCaptionStyleFullName
在线条图例中显示笔的全名,包括所有文件夹名或路径名(如果适用)。
rstPenCaptionStyleDataItemNameOnly
在线条图例中只显示数据条目名称,而不显示任何文件夹名或路径名。
rstPenCaptionStyleDescription
在线条图例中显示笔的描述。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal