RSTchartModes 常量

定义了以下常量:
常量
描述
rstManual
仅在 DataServer 属性设置为 None 时使用。在手动模式下,容纳趋势对象的容器将使用 NewData 方法向图表发送数据。该容器可管理图表计时,并按照 NewData 方法中指定的间隔向趋势对象发送一个由每个点的新数据组成的数组。
rstAutomatic
在自动模式下,RefreshRate 属性控制图表获取数据的频率。rstAutomatic 可用于数据服务器或笔值属性。
rstOnChange
在更改时模式下,当值变化时实时数据在图表中立即更新。为避免在更新间丢失数据,当处理快速变化的数据时,您可能希望选择更改时模式。RstOnChange 可用于数据服务器或笔值属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal