Count 属性

Pens 和 Overlays 集合的成员。
返回存在于趋势图表中的笔对象或叠加对象的数量。只读。整型。
如果有笔将 Visible 属性设置为 False,该计数将大于可见笔的数量。
语法
object
.
Count
其中
object
- 是 Pen 或 Overlay 对象,或是对 Pen 或 Overlay 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal