Value 属性

返回或设置在电子签名窗口中输入或显示的值。读/写。变量。
语法
object
.
Value
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
– 是在电子签名窗口中显示或输入的变量值。
备注
  • 为签名按钮选择的操作是
    设置数字值
    、
    设置字符串值
    或
    设置真/假值
    时,将使用此属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal