ShowAuthenticationDialog 方法

打开指定 SignatureButton 对象的电子签名窗口。
电子签名窗口允许进行签名验证以及执行已经为 SignatureButton 对象设置的操作。
语法
object
.
ShowAuthenticationDialog
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
备注
  • ShowAuthenticationDialog 为阻塞调用。在程序中遵循此调用的代码将不会运行,此状态将持续到 SignatureButton 的签名验证和相关操作完成或取消且窗口关闭为止。
  • 如果您不希望调用在电子签名窗口打开时阻塞,请改用 ShowAuthenticationDialogEx 方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal