MinValue 属性

返回或设置可在电子签名窗口中输入的最小值。读/写。双精度型。
语法
object
.
MinValue
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
– 是可以在电子签名窗口中输入的最小值。
备注
  • 只有当签名按钮的 Operation 属性是“设置值”时,才能指定最小值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal