LogFullUserName 属性

返回或设置一个值,用于确定记录的消息是否将包括用户的全名以及用户 ID。读/写。布尔型。
语法
object
.
LogFullUserName
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
- 是一个布尔值,确定记录的消息是否将包括用户的全名以及用户 ID。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal