ForeColor 属性(SignatureButton 对象)

返回或设置 SignatureButton 对象的前景色。读/写。OLE_COLOR。
OLE_COLOR 是类型定义,将解析为长整型。
语法
object
.
ForeColor
[ = 值]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
- 是指定对象前景色的 RGB 颜色值。
备注
对于 SignatureButton 对象,ForeColor 返回或设置文字的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal