EnforceClientUser 属性

返回或设置启用运行时检查来验证“执行人”用户名是否与已登录 SE Client 用户名一致的值。读/写。布尔型。
语法
object
.
EnforceClientUser
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
- 是一个布尔值,确定是否进行运行时检查,以确保“执行人”用户名与登录 SE Client 的用户名一致。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal