EnablePerformer 属性

返回或设置指示是否启用电子签名窗口的“执行人”部分的值。读/写。*布尔型。
语法
object
.
EnablePerformer
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
- 是一个布尔值,确定是否启用电子签名窗口的“执行人”部分。
备注
  • *当电子签名窗口在运行时打开时,换言之,当签名验证操作正在进行时,该属性是只读的。
    在运行时,当电子签名窗口没有打开时(没有进行签名验证),该属性将处于可读/写的状态。
    也就是说,只要电子签名窗口没有打开,您就可以使用 VBA 代码在运行时对签名按钮属性进行更改。
  • 如果该属性被禁用,则 EnableApprover 属性将设置为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal