Enabled 属性(SignatureButton 对象)

返回或设置指示按钮是否可以接收输入焦点并响应用户生成的事件(即鼠标单击或按键)的值。读/写。布尔型。
当 Enabled 设置为 False 时,如果按钮具有输入焦点,则输入焦点将移动到 Tab 键顺序中的下一个对象。
语法
object
.
Enabled
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
- 是一个布尔值,指定 Enabled 为 True 还是 False。
备注
  • 禁用对象的外观可能不同于启用对象的外观。当 SignatureButton 对象被禁用时,显示在对象上的文字将显示为灰色和阴影。
  • 在设计时间,当 SignatureButton 对象的 Enabled 属性设置为 False 时,签名按钮将呈现其禁用时的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal