DialogTitle 属性

返回或设置显示为电子签名窗口标题的文本。读/写。字符串。
语法
object
.
DialogTitle
[ =
字符串
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
字符串
– 是将在运行时显示为电子签名窗口标题的文本字符串。
备注
  • 该属性必须在电子签名窗口在运行时显示之前进行设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal