DecimalPlaces 属性

返回或设置要显示在电子签名窗口中的值的小数位。读/写。整型。
语法
object
.
DecimalPlaces
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
– 是 0 和 14 之间的一个整数(包括 0 和 14),它将决定在运行时显示在电子签名窗口的值框中的小数位数。
备注
  • 当为签名按钮所选的操作是“设置数值”时使用 DecimalPlaces 属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal