DatePart 属性

返回或设置在电子签名窗口中输入或显示的值。读/写。长整型。
语法
object
.
DatePart
[ =
值
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
值
– 是一个在电子签名窗口中显示或输入的长整数值。
备注
  • 此属性是文本日期的序列号,使用 1900 日期系统(第一个日期为 1900 年 1 月 1 日)。
  • 当为签名按钮选择的操作为
    设置日期/时间值
    时使用此属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal