Click 事件(SignatureButton 对象)

当用户单击 SignatureButton 对象时发生此事件。只有在电子签名窗口关闭之后该事件才会发生。
语法
button
_
Click
其中
button
- 是 SignatureButton 对象的名称或对 SignatureButton 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal