Caption 属性(SignatureButton 对象)

返回或设置显示在签名按钮上的文本。读/写。字符串型。
当更改标题时,将自动更改字段的宽度以容纳经更改的字符数。字体大小不变。
多行文本由回车-换行符组合 (vbCrLf = Chr(13) + Chr(10)) 隔开。
语法
object
.
Caption
[ =
string
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
string
– 是将要显示在对象中的文本字符串。
备注
  • 对于 SignatureButton 对象,将不会更改大小以容纳更多字符。将不会显示任何超过按钮宽度的字符。由于文本居中,因此将截断长于按钮宽度的文本字符串的两端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal