ApproverGroup 属性

返回或设置对象批准者所属的 Windows 域组的名称。读/写。*字符串。
通过签名按钮控件,“批准者”可接受或拒绝在运行时所提出的变更。
语法
object
.
ApproverGroup
[ =
字符串
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
字符串
- 是批准者所属的 Windows 域组的名称。
备注
  • 该属性可以是空白的,这表明用户不必是任何组的成员。
  • *当电子签名窗口在运行时打开时,换言之,当签名验证操作正在进行时,该属性是只读的。
    在运行时,当电子签名窗口没有打开时(没有进行签名验证),该属性将处于可读/写的状态。
    也就是说,只要电子签名窗口没有打开,您就可以使用 VBA 代码在运行时对签名按钮属性进行更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal