WindowHandle 属性(Application 对象)

返回主窗口的窗口句柄。只读。长整型。
语法
Application
.
WindowHandle
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在图形编辑器中测试画面中的动画时,尝试读取此属性将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal