ViewportHeight 属性

以像素为单位,返回适用于所有非停靠画面的窗口中的客户端区域的高度。只读。长整型。
如果画面停靠在窗口的顶部或底部,则非停靠画面可用的区域高度将缩小。
语法
Application
.
ViewportHeight
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
  • 使用此属性在 FactoryTalk View SE Client 主窗口中排列画面。
  • 当将窗口最小化时,返回值将为 0。
  • 当画面最大化时,其“宽度”和“高度”要大于 ViewportWidth 和 ViewportHeight,因为 Windows 会自动增加窗口的宽度和高度以隐藏其边框。
  • 如果该区域中包含水平滚动条,则返回的值将不包含滚动条高度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal