ViewOnlyMode 属性

返回一个值,该值指示 FactoryTalk View SE Client 是否是只读模式。只读。布尔型。
语法
Application
.
ViewOnlyMode
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
出于只读许可证或只读配置设置的原因,FactoryTalk View SE Client 可为只读模式。
在图形编辑器中测试画面动画时,此属性始终返回
False
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal