UploadInputFields 方法(Display 对象)

读取所有输入字段标签的值,并在输入字段中显示。
语法
Display
.
UploadInputFields
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 这种方法类似于 UploadAll 命令。可用于将标签中的值读入输入字段中。
    如果用户不具备使用此命令所需的安全访问权限,则不会上传,并会产生 Err.Number 等于 gfxErrorSecurityAccess 的错误。
  • 如果画面中没有输入字段,则忽略对此方法的调用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal