Top 属性 (Application 对象)

返回或设置主窗口外部上边缘和桌面上边缘之间的距离(单位为像素)。读/写。长整型。
语法
Application
.
Top
[ =
值
]
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
值
– 是主窗口外部上边沿和桌面上边沿的距离(单位为像素)。
备注
当主窗口最小化时,位置会更改以匹配桌面左下部分中窗口图标的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal