TimePeriodDuration 属性

返回或设置当前时间段的持续时间。要设置此属性,必须将 TimePeriodAbsoluteMode 属性设置为 False。读/写。字符串型。
语法
DataGrid1
.
TimePeriodDuration
[ =
value
]
其中
DataGrid1
- 是数据网格对象的名称,或是对数据网格对象求值的表达式。
value
- 是一个字符串类型的参数。此字符串表示一个从当前时间开始的相对时间。
相对时间以
Nu
格式指定,其中:
  • N - 持续时间
  • u - 持续时间单位。
    s
    表示秒,
    m
    表示分钟,
    h
    表示小时,
    d
    表示天,
    w
    表示周。
相对时间示例:
  • 30s
    :表示最后 30 秒
  • 10m
    :表示最后十分钟
  • 2h
    :表示最后两小时
  • 3d
    :表示最后三天
  • 1w
    :表示上一周
    小贴士:
    如果将数据库配置为数据源,则指定的相对时间值必须等于或大于数据类型的最小单位。例如,对于日期时间或时间,相对时间值的最小单位为分钟;对于日期,最小单位为天。
为 TimePeriodDuration 属性返回的值将采用
d.HH:MM:SS
格式,其中:
  • d - 天数
  • HH - 小时数
  • MM - 分钟数
  • SS - 秒数
示例
Private Sub SetTimePeriodDuration() DataGrid1.TimePeriodAbsoluteMode = False DataGrid1.TimePeriodDuration = "10m" DataGrid1.RefreshData End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal