TimePeriodAbsoluteMode 属性

返回或设置当前时间段是绝对时间段还是相对时间段。读/写。布尔型。
语法
DataGrid1
.
TimePeriodAbsoluteMode
[ =
state
]
其中
DataGrid1
- 是数据网格对象的名称,或是对数据网格对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :将当前时间段设置为绝对时间段。
  • False
    :将当前时间段设置为相对时间段。
示例
Private Sub TimePeriodAbsoluteMode() DataGrid1.TimePeriodAbsoluteMode = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal