ShowToolbar 属性

返回或设置工具栏是否在运行时显示。读/写。布尔型。
语法
DataGrid1
.
ShowToolbar
[=
state
]
其中
DataGrid1
- 是数据网格对象的名称,或是对数据网格对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    :显示工具栏。
  • False
    :不显示工具栏。
示例
Private Sub ShowDataGridToolbar() DataGrid1.ShowToolbar = False End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal