ShowProperties 属性

返回或设置
属性
命令是否在运行时显示在上下文菜单中。读/写。布尔型。
语法
DataGrid1
.
ShowProperties
[=
state
]
其中
DataGrid1
- 是数据网格对象的名称,或是对数据网格对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    :在上下文菜单中显示
    属性
    命令。
  • False
    :不在上下文菜单中显示
    属性
    命令。
示例
Private Sub ShowDataGridProperties() DataGrid1.ShowProperties = False End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal