ServiceRecovery 事件

服务还原时引发此事件。
语法
Application
_
ServiceRecovery
(
ByVal
Area
As String
,
ByVal
ServerName
As String
,
ByVal
ComputerName
As String
)
其中
Application
- 使用 WithEvents 关键字声明的 FactoryTalk View SE Client 应用程序对象变量的名称。
Area
- 包含提供已恢复服务的服务器的区域。
ServerName
- 提供已恢复服务的服务器的名称。
ComputerName
­ 提供已还原服务的服务器所在的计算机的名称。
备注
  • 对于 FactoryTalk Directory 服务,“区域”参数将为空字符串,且 ServerName 将为 FTDirectory。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal