Repeat 事件

如果在鼠标指针悬停在按钮上时按住主鼠标按键或在按钮具有输入焦点时按住 Enter 键,则将发生该事件。
该事件的发生频率将由为按键配置的重复率决定。
还将发生任何内置的按钮的按下操作(例如,设置标签或运行命令)。
重要提示:
当执行某个命令操作时,将仅对按钮执行此事件。
语法
object
_
Repeat
其中
object
– 是 Button 对象的名称或对 Button 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal