Released 事件

如果在鼠标指针悬停在按钮上时松开主鼠标按键或在按钮具有输入焦点时松开 Enter 键,则将发生该事件。
这是 Button 对象的默认事件。
还将发生任何内置的按钮释放操作(例如设置标签或运行命令)。
语法
object
_
Released
其中
object
– 是 Button 对象的名称或对 Button 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal