Quit 方法

关闭所有窗口和 FactoryTalk View SE Client。
语法
Application
.
Quit
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal