PushBack 方法

将画面移到其他所有窗口之后。
当画面处于停靠状态时,请勿使用 PushBack 方法。尝试此操作会引发错误 gfxErrorMoveResize。
语法
Display
.
PushBack
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 这种方法类似于 PushBack 命令。
  • 如果画面有输入焦点,则焦点将会按 Tab 键顺序移到下一个画面。
  • 如果显示类型是“位于顶层”,则系统会将其移到其他所有“位于顶层”类型的画面之后,但仍位于“替换”和“叠加”类型的画面之前。
  • 在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal