PullForward 方法

将画面移到其他所有画面之前。如果显示类型是“替换”或“叠加”,则该画面会获得输入焦点并被置于任何打开的“位于顶层”画面之后。
当画面处于停靠状态时,请勿使用 PullForward 方法。尝试此操作会引发错误 gfxErrorMoveResize。
语法
Display
.
PullForward
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 这种方法类似于 PullForward 命令。
  • 如果画面为“位于顶层”且还存在类型相同的其他画面,则系统会将其移到所有同类画面之前。
  • 在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal