PrintGrid 方法

打印数据网格。
语法
DataGrid1
.
PrintGrid
(
UseLandscapeMode
,
ShowPrinterSelection
,
PrintSelectArrange
)
其中
DataGrid1
- 是数据网格对象的名称,或是对数据网格对象求值的表达式。
UseLandscapeMode
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。以横向(宽)格式打印数据网格。
  • False
    。以纵向(高)格式打印数据网格。
ShowPrinterSelection
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。打开打印对话框,并让操作员能够选择打印机。
  • False
    。直接打印到默认打印机,而不显示打印对话框。
PrintSelectArrange
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。打印当前选定页面。
  • False
    。打印所有页面。
示例
本示例以横向(宽)格式打印当前选定页面的数据网格,并将打印命令直接发送到默认打印机,而不打开打印对话框。
Private Sub btnPrintGrid() DataGrid1.PrintGrid True, False, True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal