Parent 属性(Application 对象)

返回 Application 对象的父级。Application 对象的父级是一个代表 FactoryTalk View SE Client 的对象。只读。
语法
Application
.
Parent
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal