Name 属性(Application 对象)

返回应用程序(
显示客户端)
的名称。只读。
语法
Application
.
Name
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在图形编辑器中测试画面动画时,此属性将返回
图形
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal