Move 方法(Application 对象)

将画面移动到指定位置并可以随意调整其大小。
语法
Application
.
Move
Left
, [
Top
], [
Width
], [
Height
]
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
Left
– 是一个长整型的参数,指定主窗口外部左边缘与桌面左边缘之间的距离(单位为像素)
Top
– 是一个可选的长整型参数,指定主窗口外部上边缘与桌面上边缘之间的距离(单位为像素)。
Width
– 是一个长整型的可选参数,指定主窗口的外部宽度(包括边框和标题栏,单位为像素)。
Height
– 是一个长整型的可选参数,指定主窗口的外部高度(包括边框和标题栏,单位为像素)。
备注
在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal